工具/软件:TI-RTOS
您好:
在 ti_rtos 研究论文中, 有有关如何使用 task_sleep()的注释,但我使用它可能会失败。 因为我的板 LED 不闪烁。 光亮。
第一: 我在这里阅读。
实验室流程:
我按上述方式执行此操作。 但是,切换 LED 任务不会再次运行。
e2e.ti.com/.../blink_5F00_C28x_5F00_TASK_5F00_task_5F00_sleep.zip
配置时出现什么问题?
最棒的地方!
猎人
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
您好:
在 ti_rtos 研究论文中, 有有关如何使用 task_sleep()的注释,但我使用它可能会失败。 因为我的板 LED 不闪烁。 光亮。
第一: 我在这里阅读。
实验室流程:
我按上述方式执行此操作。 但是,切换 LED 任务不会再次运行。
e2e.ti.com/.../blink_5F00_C28x_5F00_TASK_5F00_task_5F00_sleep.zip
配置时出现什么问题?
最棒的地方!
猎人
你好,Hungk,
很高兴知道 CCS 具有该比较功能。 我不知道它有这个。 以下是您可以比较2个不同项目中的2个文件的方法:
在 CCS Project Explorer 视图中、我有2个项目:Task_CC3200S 和 task_DSK6455:
2.通过单击项目名称左侧三角形上的鼠标展开每个项目:
3.假设我要将 task_CC3220S 项目中的 task.c 与 task_DSK6455项目的 mutex.c 进行比较。 单击 task.c、按住 按键并单击 mutex.c、以便选择两个文件:
4.用鼠标右键单击两个文件中的一个,将出现一个弹出菜单。 在菜单底部附近、有一个"Compare with (比较对象)"选项。 从"比较"选项中选择"彼此"。 将弹出"Compare Viewer"、并对两个文件进行并排比较。
此致、
Janet
你好,Hungk,
如何将 UIA 添加到您的项目中。
1.确保已安装 UIA。 我认为您已经安装了 UIA、因为您在其他论坛主题中使用它。 但是、如果不是、您可以从"App Center"通过 CCS 获取(在 CCS 中、选择"View"->"App Center"。 您也可以在此处下载:
2. 将 UIA 添加到项目中: 右键点击 CCS Project Explorer 中的项目名称。 从弹出的菜单中选择"Properties"。 在"常规"下、选择"产品"选项卡并选中"系统分析器(UIA)"框。 下图:
此致、
Janet