This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28027F:中断和定时器 C28x

Guru**** 2592160 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28027F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667622/compiler-tms320f28027f-interrupt-and-timer-c28x

器件型号:LAUNCHXL-F28027F
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我 使用2个外部中断来查找编码器覆盖的距离,并使用40赫兹的计时器来运行 pid 以保持某种恒定速度。 如果 THR 输入超过某个速度、则不会响应。  
  CPU_enableInt (myCpu、CPU_IntNumber_1)由中断和计时器使用。 这会是个问题吗?

这是代码的大纲-


#include "DSP28x_Project.h"


#include "common/include/adc.h"
#include "common/include/clk.h"
#include "common/include/flash.h"
#include "common/include/gpio.h"
#include "common/include/pie.h"
#include "common/include/pll.h"
#include "common/include/cap。h"
#include "common/include/wdog.h"
#include "common/include/timer.h"
#include "IQmathLib.h"

#define RANGE_SPEED 2500

//
_interrupt void XINT1_ISR (void);
_interrupt void XINT2_ISR (void);
_interrupt void CPU_timer0_ISR (void);

//
//函数原型
//
void scia_echoback_init (void);
void scia_fifo_init (void);
void scia_xmit (int a);
void scia_msg (char * msg);
uint16_t 方向= 0;
无符号长整型 CMD;
浮动 ASD;

adc_handle myAdc;
clk_handle myClk;
Flash_handle myFlash;
GPIO_Handle myGpio;
PIE_Handle myPie;
Timer_handle myTimer;

//
//全局
//

uint16 ReceivedChar=0;
uint32_t pwmdata=0、pwm1=0;

6个采样时的#define delay (CPU_RAM/1000*6*510)//Qual 周期


易失性有符号短查找= 0;///<find encoder direction
带符号长 iAngle = 0、StartAngleTraveled=0、TotalAngle=0、PreviAngle=0、Speed=0、targetAngle=0;<curent position wrt initial position
int Acceleration = 2;
uint16_t gpiodata1、gpiodata2;
unsigned char AB = 0;///<read encoder pins
unsigned char pidflag=0、flag=1;
//float Kp、ki、Kd、PreviousValue;
//int MAX_SPE=100;
int32_t sumerror、differror、error、previouserror;
signed long MAX_SPE=0、PREV_MAX_SPE=0、savedangle、savedpreviangle、SpeedActual=0、up;
静态有符号长整型计数器=0;
float pidpwm;


typedef 结构体{_iq Cmd;//输入:基准输入
_IQ FBK;//输入:反馈输入
_IQ Err;//变量:错误
_IQ Kp;//参数:比例增益
_IQ 向上;//变量:比例输出
_IQ UI;//变量:积分输出
_iq UD;//变量:微分输出
_IQ OutPreSat;//变量:预饱和输出
_IQ OutMax;//参数:最大输出
_IQ OutMin;//参数:最小输出
_IQ out;//输出:PID 输出
_IQ SatErr;//变量:饱和差
_IQ Ki;//参数:积分增益
_IQ KC;//参数:积分校正增益
_IQ Kd;//参数:微分增益
_IQ UP1;//历史记录:之前的比例输出
} PIDREG3;

typedef PIDREG3 * PIDREG3_Handle;

#define PIDREG3_DEFAULTS{0、\
0、\
0、\
_IQ (0.2)、\
0、\
0、\
0、\
0、\
_iq (+1000)、\
_iq (-1000)、\
0、\
0、\
_IQ (0.0)、\
_IQ (0.0)、\
_IQ (0.0)、\
0、\

PIDREG3电机= PIDREG3_DEFAULTS;

//
//主函
//
CAP_Handle myCap;


void main (void)

char *msg;

cpu_handle myCpu;
pll_handle myPll;
WDOG_Handle myWDog;

//
//初始化此应用程序所需的所有句柄
//
myAdc = ADC_init ((void *) ADC_base_ADDR、sizeof (ADC_Obj));
myClk = CLK_init ((void *) CLK_base_ADDR、sizeof (CLK_Obj));
myCpu = cpu_init ((void *) NULL、sizeof (cpu_Obj));
myFlash = flash_init ((void *) flash_base_ADDR、sizeof (flash_Obj));
myGpio = GPIO_init ((void *) GPIO_base_ADDR、sizeof (GPIO_Obj));
myPie = PI_init ((void *) PIE_BASE_ADDR、sizeof (PIE_Obj));
myPll = PLL_init ((void *) PLL_base_ADDR、sizeof (PLL_Obj));
myCap = cap_init ((void *) CAPA_base_ADDR、sizeof (cap_Obj));
myWdDog = WDOG_INIT ((void *) WDOG_BASE_ADDR、sizeof (WDOG_Obj));
myTimer = TIMER_INIT ((void *) TIMER0_BASE_ADDR、sizeof (timer_Obj));

//
//执行基本系统初始化
//
WDOG_DISABLE (myWDog);
CLK_enableAdcClock (myClk);
(*Device_cal)();
// clk_disableAdcClock (myClk);

//
//选择内部振荡器1作为时钟源
////
CLK_setOscSrc (myClk、CLK_OscSrc_Internal);

//
//将 PLL 设置为 x10 /2、这将产生50MHz = 10MHz * 10/2
//
PLL_setup (myPll、PLL_Multiplier_10、PLL_DivideSelect_CLKIN_BY_2);

//
//禁用 PIE 和所有中断
//
PIE_DISABLE (myPie);
PI_DisableAllInts (myPie);
CPU_disableGlobalInts (myCpu);
CPU_clearIntFlags (myCpu);

//
#ifdef _flash
memcpy (&RamfuncsRunStart、&RamfuncsLoadStart、(size_t)&RamfuncsLoadSize);
#endif

//
//步骤1. 初始化系统控制:
// PLL、安全装置、启用外设时钟
//此示例函数位于 F2802x_sysctrl.c 文件中。


//
InitSysCtrl();

//
//步骤2. 初始化 GPIO:
//此示例函数位于 F2802x_GPIO.c 文件和中
//说明了如何将 GPIO 设置为其默认状态。
//
InitGpio();
//
//对于这个示例、只初始化针对 SCI-A 端口的引脚。
//此函数位于 F2802x_Sci.c 文件中。
//
InitSciaGpio();

//
//步骤3. 清除所有中断并初始化 PIE 矢量表:
//禁用 CPU 中断
//
Dint;

//
//将 PIE 控制寄存器初始化为默认状态。
//默认状态为禁用所有 PIE 中断和标志
//被清除。
//此函数位于 F2802x_PIECTRL.c 文件中。
//
InitPieCtrl();

//
//禁用 CPU 中断并清除所有 CPU 中断标志
//
IER = 0x0000;
IFR = 0x0000;

//
//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 矢量表
//服务例程(ISR)。
//这将填充整个表,即使是中断也是如此
//在本例中未使用。 这对于调试很有用。
//可以在 F2802x_DefaultIsr.c 中找到 shell ISR 例程
//此函数可在 F2802x_PieVect.c 中找到
//
InitPieVectTable();

EnableInterrupts();

//
//步骤4. 初始化所有器件外设
//此示例不需要
//

//
//步骤5. 特定于用户的代码
//
InitCpuTimer();


GPIO_setPullUp (myGpio、GPIO_Number_19、GPIO_PULLUP_Enable);
GPIO_setQualification (myGpio、GPIO_Number_19、GPIO_QUAL_Sync);
GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_19、GPIO_19_Mode_ECAP1);
GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_34、GPIO_34_Mode_generalpurpose);
GPIO_setDirection (myGpio、GPIO_Number_34、GPIO_Direction_Output);
GPIO_setPullUp (myGpio、GPIO_Number_34、GPIO_PULLUP_Enable);
PI_setDebugIntVectorTable (myPie);
PIE_ENABLE (myPie);
CLK_enableEcap1Clk (myClk);
CAP_setModeApwm (myCap);//启用 APWM 模式
CAP_setApwmPeriod (myCap、0x9C4);//设置周期值
// cap_setAppwmCompare (myCap、0x4E2);//设置比较值
CAP_clearInt (myCap、CAP_Int_Type_All);//清除暂挂中断
CAP_enableInt (myCap、CAP_Int_Type_CTR_CMP);//启用比较等效整型

// scia_fifo_init();//初始化 SCI FIFO
// scia_echoback_init ();//初始化用于 echoback 的 SCI

//
//启动计数器
//
CAP_enableTimestampCounter (myCap);
PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_SubGroupNumber_7、
(intvec_t)&cpu_timer0_isr);

//
//将 CPU 定时器0配置为每500毫秒中断一次:
// 60MHz CPU 频率,50毫秒周期(以 uSeconds 为单位)
//
//ConfigCpuTimer (&CpuTimer0、60、50000);
//
Timer_stop (myTimer);
Timer_setPeriod (myTimer、1250000);
Timer_setPrescaler (myTimer、0);
Timer_reload (myTimer);
Timer_setEmulationMode (myTimer、
Timer_EmulationMode_StopAfterNextDecrement);
Timer_enableInt (myTimer);

Timer_start (myTimer);


//
PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_SubGroupNumber_4、
(intvec_t)&XINT1_ISR);
PI_registerPieIntHandler (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_SubGroupNumber_5、
(intvec_t)&XINT2_ISR);


PI_enableInt (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_InterruptSource_XINT_1);
PI_enableInt (myPie、PI_GroupNumber_1、PI_InterruptSource_XINT_2);
CPU_enableInt (myCpu、CPU_IntNumber_1);
//
PIE_enableTimer0Int (myPie);
//
//启用全局中断
//
cpu_enableGlobalInts (myCpu);
// cpu_enableDebugInt (myCpu);
//
// GPIO0和 GPIO1是输入
//
GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_6、GPIO_6_Mode_generalpurpose);
GPIO_setDirection (myGpio、GPIO_Number_6、GPIO_Direction_Input);
GPIO_setQualification (myGpio、GPIO_Number_6、GPIO_QUAL_Sample_3);

GPIO_setMode (myGpio、GPIO_Number_7、GPIO_7_Mode_generalpurpose);
GPIO_setDirection (myGpio、GPIO_Number_7、GPIO_Direction_Input);
GPIO_setQualification (myGpio、GPIO_Number_7、GPIO_QUAL_Sample_3);
GPIO_setQualificationPeriod (myGpio、GPIO_Number_7、0x80);
GPIO_setQualificationPeriod (myGpio、GPIO_Number_6、0x80);

//
// GPIO0是 XINT1、GPIO1是 XINT2
//
GPIO_setExtInt (myGpio、GPIO_Number_6、CPU_ExtIntNumber_1);
GPIO_setExtInt (myGpio、GPIO_Number_7、CPU_ExtIntNumber_2);

//
//配置 XINT1
//
PI_setExtIntPolarity (myPie、CPU_ExtIntNumber_1、
PI_ExtIntPolarity_RisingAndFallingEdge);
PI_setExtIntPolarity (myPie、CPU_ExtIntNumber_2、
PI_ExtIntPolarity_RisingAndFallingEdge);

//
//启用 XINT1和 XINT2
//
PI_enableExtInt (myPie、CPU_ExtIntNumber_1);
PI_enableExtInt (myPie、CPU_ExtIntNumber_2);


MSG ="\r\n\n\nHello World!\0";
scia_msg (msg);

MSG ="\r\n 您将输入一个字符、DSP 将回显它!\n\n";
scia_msg (msg);

for (;;)


//
//等待 inc 字符
//
while (SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFST!= 1)



//主计算

//
// scia_echoback_init -测试1、SCIA DLB、8位字、波特率0x000F、默认值
// 1个停止位,无奇偶校验
//
无效
scia_echoback_init ()

//
//注意:SCIA 外设的时钟被打开
//在 InitSysCtrl()函数中
//

//
// 1停止位,无回送,无奇偶校验,8个字符位,异步模式,
//空闲线协议
//
SciaRegs.SCICCR.all =0x0007;

//
//启用 TX、RX、内部 SCICLK、禁用 RX ERR、睡眠、 TXWAKE
//
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003;
SciaRegs.SCICTL2.all =0x0003;
SciaRegs.SCICTL2.bit.TXINTENA=1;
SciaRegs.SCICTL2.bit.RXBKINTENA=1;

//
// SCI BRR = LSPCLK/(SCI BAUDx8)- 1.
//
#IF (CPU_FRQ_60MHz)
SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;// 9600 baud @LSPCLK = 15MHz (60MHz SYSCLK)
SciaRegs.SCILBAUD = 0x00C2;
#Elif (CPU_FRQ_50MHz)
SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;// 9600 baud @LSPCLK = 12.5MHz (50MHz SYSCLK)
SciaRegs.SCILBAUD = 0x00A1;
#Elif (CPU_FRQ_40MHz)
SciaRegs.SCIHBAUD = 0x0000;// 9600 baud @LSPCLK = 10MHz (40MHz SYSCLK)
SciaRegs.SCILBAUD = 0x0081;
#endif
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023;//从复位中撤回 SCI

//
// scia_xmit -从 SCI 发送一个字符
//
无效
scia_xmit (int a)

while (SciaRegs.SCIFFTX.bit.TXFFST!= 0)


SciaRegs.SCITXBUF=A;

//
// scia_msg -
//
无效
scia_msg (char * msg)

int i;
I = 0;
while (msg[i]!='\0')

scia_xmit (msg[i]);
i++;

//
// scia_fifo_init -初始化 SCI FIFO
//
无效
scia_fifo_init()

SciaRegs.SCIFFTX.All=0xE040;
SciaRegs.SCIFFRX.All=0x2044;
SciaRegs.SCIFFCT.All=0x0;

//
// XINT1_ISR -
//
_interrupt void
XINT1_ISR (空)


//
// XINT2_ISR -
//
_interrupt void
XINT2_ISR (空)


_interrupt void
CPU_timer0_ISR (空)


//
//文件结束
//

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-F28027F

    工具/软件:TI C/C++编译器

    当电机以更高的速度移动时、它只是停留在该中断处、不执行计时器错误。 是否有任何方法可以解决这个问题或使定时器中断的优先级高于外部中断。 定时器中断在 CPU_IntNumber_3上设置、而外部中断在 CPU_IntNumber_1上设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sarthak、
    感谢您访问 C2000 E2E 论坛。 我现在正在查看代码、同时我想询问有关您的应用的更多信息。 您提到您使用 XINT 来跟踪编码器输入;您是否考虑了 QEP 输入、因为这会在硬件中传递编码器输入? 如果输入支持您的编码器接口、这将减少 CPU 占用。

    另一种方法是使用 eCAP 模块在编码器脉冲之间创建时间戳、然后只需在控制功能中使用即可。 这仍将比 XINT 方法少 MIPs、其中 CPU 必须为多个 ISR 提供服务。


    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、未为 F28027F 配置 QEP。 您能更好地了解一下 ECAP 模块方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarthak、

    没错、F28027上没有 QEP、抱歉!  是的、eCAP 有4个"捕捉"寄存器、这些寄存器基本上会在 eCAP 引脚状态改变时(可配置为上升/下降或两者)进行时间戳。  有一些模式还将自动捕获这些值之间的"增量"(以及绝对值)。  该计时器基于主 CPU 时钟、但根据您的需求具有相当数量的预分频。

    这里有一个基本示例:C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2802x\examples\drivers\ECAP_CAPTURE_PWM 、该示例使用环回 PWM 作为捕获源。

    eCAP UG 链接

    最棒的

    Matthew