我们观察到的问题是 INPUT_X_BAR。
最初、我们没有为 INPUT_x_BAR 的输入5分配任何 GPIO、因此我们观察到、默认情况下、GPIO0分配给输入5。
我们已将 GPIO0配置为 ePWM 引脚、并且我们还使用了 HRPWM。
我们还启用了 ePWM 模块的同步功能。
由于我们已将 GPIO0配置为 ePWM 引脚、因此我们收到错误的同步脉冲、因为 GPIO0默认配置为 INPUT_x_BAR 5、即 EXTSYNCIN1。
是否有任何配置可从多个可用的 INPUT_x_BAR 目标位置中进行选择?
还必须将所有 INPUT_x_bar 目标配置到 GPIO 引脚吗?