This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:多个 PWM 同步

Guru**** 2748315 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667599/tms320f28379s-multiple-pwm-syncs

器件型号:TMS320F28379S

大家好

TMS320F28379S (ePWM 4类)是否能够在 PWM 模式向上/向下计数期间向内部比较器发送多个 PWM 同步?  我想在向上向下计数模式下、从单个 PWM 通道将斜坡发生器复位为 T=0和 T=周期。  我已经能够通过中断例程实现这一点、但希望在没有中断的情况下实现这一点。

提前感谢您的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 JA 功率、

    信号 PWM 模块无法做到这一点。 您使用的是哪种 PWM? 还有其他什么使用该 PWM 的 SYNCOUT 吗?该 PWM 是否使用 SYNCIN?

    如果您有一个额外的 ePWM 模块、您可以以该 PWM 的2倍频率运行并与该模块同步、该模块应该适合您。 然后、您将使用虚拟 PWM 的 SYNCO 发送到比较器。

    此致、
    Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可以起作用,感谢这项建议