This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:当 ADC 输入电压高于 VDDA 时为 INL

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667606/tms320f28027-inl-when-the-adc-input-voltage-goes-above-vdda

器件型号:TMS320F28027

数据表第76页的注释(1)显示"INL 将在 ADC 输入电压高于 VDDA 时降低。"

如果脉冲上的输入电压偶尔高于 VDDA、但仍保持在绝对最大额定值范围内、那么可以这么做吗?ADC 输出代码会发生什么情况?

一旦 ADC 输入电压高于 VDDA、INL 是否会永久降级、或者 INL 是否仅在输入电压高于 VDDA 时降级?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    您描述的情形应仅在 ADC 输入高于 VDDA 时出现临时 INL 降级。 当 ADC 输入低于 VDDA 时、INL 应恢复正常。

    根本的问题是、当输入电压超过 VDDA 时、ADC 引脚和 VDDA 之间的 ESD 保护二极管将导通。 发生这种情况时、INL 应该会偏斜。

    Tommy