This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666944/ccs-tms320f28035-error--1137-0x6-device-is-held-in-reset-take-the-device-out-of-reset-and-retry-the-operation

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已将 F28035连接到 JTAG (XDS110)、并在通过 CCS 和 Uniflash 加载*。out 文件时收到器件保持复位的错误。 使用最新软件(CCS-7.4.0.00015、xdctools_3_50_04_43_core、 uniflash_4.2.2、 xDAIS_7_10_00_06)。 我已更新 XDS110的固件。 JTAG"测试连接"成功通过、没有错误、表明实用 程序已成功复位控制器。我在这种情况下已经读取了几个线程、并遵循 了 wiki 页面中提到的故障排除步骤、但运气不好。  

以下是错误:感谢有人能帮助确定问题的根源。

C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28035.GEL:292]
在 C28x_Mode ()[F28035.GEL:32]
OnReset (1)时
C28xx:闪存编程器:警告:已配置的器件(TMS320F28035)与检测到的器件()不匹配。 闪存编程操作可能会受到影响。 请考虑修改您的目标配置文件。
C28xx:CPU 复位失败:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:读取寄存器 PC 时出现故障:(错误-1137 @ 0x0)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:读取寄存器 ST1时出现问题:(错误-1137 @ 0x6)器件保持在复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:GEL:执行 OnReset (1)时出错:目标无法读取寄存器 ST1
AT (ST1&~(0x0100))[F28035.GEL:292]
在 C28x_Mode ()[F28035.GEL:32]
OnReset (1)时
C28xx:写入长度0xe5的第0页0x8000处的存储器块时遇到问题:(错误-1137 @ 0x8002)器件保持复位状态。 使器件退出复位状态、然后重试此操作。 (仿真包7.0.100.0)
C28xx:文件加载器:验证失败:目标写入0x08000@程序失败
C28xx:GEL:文件:C:\Users\owner\workspace_v7\Test14\Debug\Test14.out:加载失败。

谢谢、

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak、您好!

    您能否检查 XRS 引脚的状态?

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Deepak

    首先提出几个问题:

    1.您使用的是哪种弦?
    2.您提到了它在加载.out 文件时给您带来的错误、您是否能够正确配置目标配置文件并成功连接到器件? 当您测试连接时、您的结果是什么?

    -Nabil