This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:SCI FIFO RX ISR

Guru**** 2602735 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667368/tms320f28069m-sci-fifo-rx-isr

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

在 C2000ware sci fifo 示例(example_2806xSci_FFDLB_int)中、我在 _interrupt void sciaRxFifoIsr (void)中看到以下代码

SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFOVRCLR=1;//清除溢出标志
SciaRegs.SCIFFRX.bit.RXFFINTCLR=1;//清除中断标志

为什么我需要清除 SCI FIFO 接收中断中的这些标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅技术参考手册中的 SCIFFRx 寄存器说明。

    RXFFINTCLR 需要被置位以清除 RXFFINT 状态。 如果不清除、则不允许触发后续的 RX 中断。

    RXFFOVRCLR 如果置位、将在 ISR 中置位、并应由 ISR 清除。

    希望这对您有所帮助。

    SAL