This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:使用 EEPROM IC 通过 i2c 进行 TMS320F28027读取/写入问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667403/tms320f28027-tms320f28027-read-write-issue-via-i2c-with-eeprom-ic

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

如果有人可以提供简单的 I2C 写入/读取代码来将 TMS320F28027与 EEPROM IC 连接、那么 M24256将会非常棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sharique、

    虽然我们不劝阻任何社区成员发布他们的代码、但 TI 通常不为特定的外部组件提供定制驱动程序。 有关片上外设示例、请参阅 C2000Ware 驱动程序库。 请随时使用这些示例了解模块并对其进行调整或从头开始创建应用代码。

    C2000Ware 包含 EEPROM 示例、位于以下位置:C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\device_support\f2802x\examples\structs\i2c_EEPROM
    C2000引导加载程序还包括 I2C 引导模式、其代码如下:C:\ti\c2000Ware_1_00_03_00\libraries\boot_rom\f2802x\v2_0\rom_sources\sources\I2C_Boot.c

    同样、您可以使用这些示例作为开发代码的起点。

    此致、
    标记