This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069M:永磁同步电机存在问题

Guru**** 2589330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665542/ccs-tms320f28069m-problem-with-permanent-magnet-synchronous-motor

器件型号:TMS320F28069M

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用实验5b 来控制 PMSM 电机。
没有负载时、电机工作正常、但当我施加一些负载时、电机不会开始旋转、它会产生旋转时的噪声(如果我增加速度、则噪声会像电机以更快的速度运行一样增大、但它会继续停止。
我已经尝试过扭矩控制(实验4a)、它具有相同的行为。

电机在下面的链接中进行了说明。

我可以修改哪些内容来正确控制电机?

提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在电机上添加了什么负载? 电机的额定负载是多少? 请参阅章节。 InstaSPIN 指南(spruhj1g.pdf)的第14节、更改一些配置以提高加载时的启动性能。 当电机满载启动时、主要配置如下所示。
    1.启用偏移重校准。
    2.启用定子 Rs 重校准。
    3.启用强制角。
    4.调整速度控制器以避免电机停转、启动和高速运行的不同 KP&Ki 参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电机在电动汽车中的应用功率为4KW。 这辆车是福特斯坦利汽车的复制品。

    当车轮离开地面时、电机工作、当车轮在地面上时不会旋转。
    我的电源板支持350A 电流、并提供48伏电池。

    随着  gMotorVars.SpeedRef_KRPM 的增加、电流增加、负载电流达到150A 并且电机继续停止。
    我已经尝试调整参数以提高负载启动性能。

    减小量为14:1 (电机轴的14转-车轮的1转)。 转动一圈车轮即可移动2.20米。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机在启动时似乎以非常重的负载运行、您可以作为我的最后一个回复尝试这些操作、或参阅 InstaSPIN 用户指南的第14.3-1节。 如果仍然没有任何改进、也许您必须为此应用使用感应 FOC、尤其是在满载电机启动时。