This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:闪存 API 程序

Guru**** 2590250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666286/tms320f28069-flash-api-program

器件型号:TMS320F28069

您好!

我尝试使用闪存 API 函数单独对闪存 B 进行擦除、编程和验证。 根据应用手册、我们可以使用擦除 API 擦除最小1个扇区。 我有关于闪存程序(Flash_Program)的问题。 是否可以使用逐字节或每次10个字节写入闪存 B 扇区、并在已擦除的其他位置再次写入10个字节、即0xFFFF、而无需调用擦除 API。

此致、

Chandrakant Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chandrakant、

    是的、您可以随时对1到0的任何位进行编程。 或者更常见的情况是、您有一个16位字被擦除为0xFFFF。 您可以随时调用程序来更改它。 唯一需要调用擦除的时间是当您有0位需要更改为1位时。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。 这帮助我澄清了我的疑问。

    此致、
    Chandrakant Pal