This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000

Guru**** 2223470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/667147/ccs-tms320f28377s-c2000

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将 TMS320F28377S 控制器与 CCS7.3 IDE 搭配使用、对于我的项目、我需要使用 FPU (浮点单元操作)。

帮助我的任何人如何启用 浮点单元...???

我需要更高的小数点精度。

此致、

Yuvaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当您为 F28377S 创建项目时、FPU 已打开。 您可以检查:转至 Project Properties、在窗口的僵尸部分点击"Show Advanced Settings"、然后转至 CCS Build -> C2000 Compiler -> Processor Options。 您将看到"Specify Floating Point Support"(指定浮点支持)字段中有"fpu32"选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YUVA、

    答案 Disona 正确。

    谢谢 Disona。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Disona、