This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:F280757#39;s CAN IF3驱动程序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666948/tms320f28075-f280757-s-can-if3-driver

器件型号:TMS320F28075
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

我正在寻找一个使用 CAN "接口寄存器3"(IF3)的驱动程序。
C2000ware 的"driverlib"使用的是 IF1和 IF2。
是否有用于使用 IF3的驱动程序?
如果没有、是否有计划在将来发布此版本?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    没有用于使用 CAN IF3寄存器的驱动程序、我认为在后续版本中没有针对它的任何计划。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshmeet - San、

    感谢您的信息。
    我明白了。

    此致、
    Sasaki