Thread 中讨论的其他器件: C2000WARE、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
我一直在尝试为 TMS320F28379D 创建一个新项目。 我正在使用 MCU 实验板套件、其中包含 controlCARD 和 HSEC 180引脚板。
我提到了示例程序。 转到项目属性->配置、我获得选项'CPU1_RAM'和'CPU1_FLASH'。 在执行完全相同的设置并包含相同的头文件和链接器文件等。在我的新项目中、我看到的配置选项为"DEBUG"和"Release"。
我的代码自然不会被编译。 引发的错误是"必须在项目属性中定义 CPU1或 CPU2"。 更重要的是、在示例工程中替换示例代码的相同代码是在构建过程中没有错误的。
我尝试手动添加新配置为'CPU1_RAM'和'CPU1_FLASH'、但这没有解决问题。
是否有人可以提供任何文档或链接来解释如何为'TMS320F28379D'实验板套件创建新项目、或者与示例项目所示的项目类似?
提前感谢您。