This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:C2000

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666208/ccs-tms320f28377s-c2000

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我  将 TMS320F28377S 用于我的应用。

我想知道我的处理器速度是多少??

 将 LAUNCHXL-F28377S Launchpad 与 CCS7.3 IDE 搭配使用。

外部振荡器为10MHz。

Yuvaraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅上器件技术参考手册中的第2.7节
    www.ti.com/.../spruhx5e.pdf

    CPU 速度取决于不同寄存器/贡献因素的配置方式。

    另外、请发布您使用的软件版本/自定义软件以及是否进行了任何更改、以更好地支持。

    此致、
    Sudharsanan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Blin.zipHi、

    我的时钟初始化代码在上面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CPU 频率根据以下公式进行设置:

    代码片段。 :

    // PLLSYSCLK =(XTAL_OSC)*(IMULT + FULT)/(PLLSYSCLKDIV)

    InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_40、FULT_0、PLLCLK_By_2);

    对应于200MHz 的 CPU、因此必须定义_LAUNCHXL_F28377S。

    还有一个代码路径:
    InitSysPll (XTAL_OSC、IMULT_20、FULT_0、PLLCLK_By_2);
    它将其设置为100MHz。

    因此,根据以下情况:
    已定义_LAUNCHXL_F28377S、或者您的代码不应将其分别配置为200MHz 或100MHz。

    请查看您是否可以跟踪您的代码所采用的路径。

    要推断正确的频率、您可以快速读取
    ClkCfgRegs.SYSPLLMULT.bit.IMULT、ClkCfgRegs.SYSPLLMULT.bit.FULT 和 ClkCfgRegs.SYSCLKDIVSEL.bit.PLLSYSCLKDIV。

    希望这对您有所帮助。