This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用 F28379D SPI 读取 ADS127L01

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666798/ccs-tms320f28379d-reading-ads127l01-with-f28379d-spi

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:ADS127L01

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 如果为 SPI 通信配置了 ADS127L01 ADC、则默认情况下会在 SPI 模式1下工作(我知道不同的制造商可以对其进行不同的定义、但它会在下降时锁存、在上升时移出)。  根据下面数据表中给出的表格、在 f28379D 中将 CLKPOLARITY 位设置为0并将时钟相位设置为0应该相应地进行配置?  

在很多情况下、模式1被定义:

'模式1:时钟相位被配置为在时钟脉冲的下降边沿上采样数据、并在时钟脉冲的上升边沿上移出数据。'

将  CLKPOLARITY 位设为0且将时钟相位设为0应使 MCU 在模式1下工作。 问题是、它唯一工作的配置是  CLKPOLARITY 位为1、时钟相位为0。  实际上、我开发了我的器件、但没有注意到这个问题、因为它从未导致任何问题。 我正在升级其中的某些部分、然后就出现了这种情况、我有点困惑。  

下面给出了 ADC 要求:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决。 我使用 launchad 进行验证、launchad 不提供对所有引脚的访问、因此我必须修改之前的代码。 所有模式现在均正常工作、预期模式与从模式正确通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、很高兴知道您解决了您的问题。