This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:内部振荡器:频率-温度图

Guru**** 2589810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666169/tms320f28377d-internal-oscillators-frequency-temperature-plot

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我的客户询问了标题图。 这将是 +-3%内的详细信息

您是否有可能或是否已发布?

我们知道 DS 部分的"内部振荡器"显示了一个框类型特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    +/-3%包括温度、电压和老化。 从0.2%变为3.0%的主要影响因素是温度。

    温度系数不是线性的(例如、在同一器件上的高温和低温条件下、它可以达到+3%)、因为振荡器是一阶温度补偿。

    我们无法以比当前数据表更精细的粒度发布数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Devin、
    感谢你的答复。 非常清楚。