This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28075:pragma DATA_SECTION 只能应用于文件级符号定义

Guru**** 2595780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666378/ccs-tms320f28075-pragma-data_section-can-only-be-applied-to-a-file-level-symbol-definition

器件型号:TMS320F28075

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我对"#824-D:pragma DATA_SECTION 只能应用于文件级符号定义"有疑问。

  文件级符号的定义是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这意味着一个全球性的。 局部变量始终位于栈上。

    此致、
    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。