This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:C2000/ TMS320F28335

Guru**** 2590080 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666554/ccs-tms320f28335-c2000-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我想使用电位器来控制 PWM 波的占空比:
1.能否在控制套件中使用该示例  

ADC 转换开始(ADC_SoC)

//!
//! 此 ADC 示例使用 ePWM1在 SEQ1上生成周期性 ADC SOC。

2.如何控制电位计?

我不熟悉此领域、需要所有帮助。 提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramayani、

    您必须在此处合并2个示例代码:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\F2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\ADC_SoC
    2. c:\ti\controlSUITE\device_support\f2833x\v142\DSP2833x_examples_ccsv5\ePWM_UP_AQ

    将电位计设置为一端可产生0V 电压、另一端可产生3V 电压。 准备就绪后、只需将其输入 ADC 并将数字值除以4096 (>>12)、然后再乘以周期(TBPRD)值。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 对于升压模式、我计划将 PWM 中的周期值设置为1875 (10kHz)。
    在详细介绍几个示例后、我建议使用控制套件中的 adcseqmode 示例来生成输入电压的连续采样、然后使用该采样作为 COMP 值来生成 PWM 信号。 如果我有任何问题、请纠正我的问题