主题中讨论的其他器件:TMS320F28335、
我正在将使用两 个 TMS320F28335器件的设计迁移到单个 TMS320F28377D。 当我查看器件文献时、ePWM 从0类(335)变为4类(377D)、因此很显然存在差异、 但是 377D 在 ePWM 模块前面有一个时钟预分频块、如果它大于100MHz、则需要我将 SYSCLK 除以2。 我是否正确地说、0类 ePWM 的335上不存在此限制、如果存在、为什么之前的0类 ePWM 能够从高于100MHz 的源时钟运行、但4类不能呢? 谢谢!
P.S. 这里询问和回答的问题有助于确认 SYSCLK > 100MHz 时需要/2、但我仍想了解这一限制是新的还是始终存在、并且可能是早期器件文档中缺失的? e2e.ti.com/.../606833