This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:TMS320F28377D:F28377D USB 2.0主机测试软件和文档

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666605/tms320f28377d-tms320f28377d-f28377d-usb-2-0-host-test-software-and-doc

器件型号:TMS320F28377D

您好!

客户希望我们为他们提供 USB 2.0主机的测试代码支持。

以下是标准测试模式支持请求:

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约旦、您好!

    这种测试模式似乎适用于高速器件。 我们仅支持全速。

    我认为这与我们无关。 您或客户在何处获得此要求?

    此致、
    SAL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。 这用于高速器件测试。 F28377D 支持全速。

    如客户所知、他们在全速和低速设备上看到了一些测试请求、尽管它们不是标准请求、但客户仍希望在全速模式下进行测试。 这就是他们要求提供类似测试代码的原因。

    非常感谢。

    BR、Jordan