This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 HRPWM 时的 DBRED 和 DBFED 最小值

Guru**** 2589890 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666579/tms320f28377d-dbred-and-dbfed-minimum-values-when-using-hrpwm

器件型号:TMS320F28377D

大家好、

在 TMS320F28377D 的技术参考手册中、2012页的第15.2.4.3章介绍了占空比范围限制。 在本页中、它说明了以下内容:

"当使用 DBREDHR 或 DBFEDHR 时、DBRED 和/或 DBFED (与具有高分辨率位移的边沿相对应的寄存器)必须大于或等于3。"

但在第2018页的15.2.5章中、它说明了以下内容:

"与使用 HRPWM 时的占空比限制一样、要使用高分辨率死区、DBRED 和 DBFED 值必须大于3。"

这两项陈述中哪一项是正确的? 因为对于我的应用、我需要非常小的死区、现在我不知道我是否需要将其设置为3或4。

非常感谢、

Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    这是文档中的一个拼写错误。 仅限前三个周期(0、1、2)。 您应该可以使用值3。 我将提交一个 TT 以更新该信息。

    此致、
    Kris