This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28052F:InstaSPIN-FOC 电压反馈

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666674/tms320f28052f-instaspin-foc-voltage-feedback

器件型号:TMS320F28052F

大家好、

为 ACIM 获取电压反馈的建议方法是使用隔离放大器、如下所示:

我们想知道是否可以使用 Δ 变压器连接来实现相同的目的(请参阅下文)。

谢谢、

Prakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将变压器用作电机控制的电压检测并不是更好的解决方案、因为变压器的延迟时间和非线性度可能会降低电机控制的性能。 如果您将无传感器 FOC 用于电机驱动、变压器的耦合电感也可能会干扰电机控制。