This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:tms320f28027

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666547/ccs-tms320f28027-tms320f28027

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

我将 TMS320F28027用于无传感器 FOC。  电机的额定转速 为90612、电压为48V。 但驱动器的速度高达48 krpm。  gMotorVars.SpeedRef_KRPM 的值是否有任何限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    1、将 USER_IQ_FULL_SCALE_FREQ_Hz 设置为比最大目标频率更高的值、Hz =(RPM *极点)/ 120。
    2.通过在 user.h 中设置 USER_PWM_FREQ_kHz 来使用更高的 PWM 频率、因为额定速度非常高、它应该比最大目标频率高12倍、并且必须将 USER_NUM_PWM_TICKS_PER_ISR_TICK 设置为1/2/3、以使 ISR 频率低于20kHz。

    BTW、请首先使用 lab02b/lab02识别电机参数、并在 user.h 中设置识别的电机参数