This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:Launchpad

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666247/tms320f28027-launchpad

器件型号:TMS320F28027
主题中讨论的其他器件:Energia

大家好、我最近可以从 Energia IDE 编译代码并将其上传到 C2000 F28027板、但当我按下"Reset"按钮时、当我向板加载一个简单代码(闪烁)时、闪烁停止;

我已经使用 Code Composer 编译了代码到电路板、并在复位时对其进行了测试、没有问题、是否可以在 Energia 中更改工具链或表示以将代码上载到闪存并在复位后保留?

无论如何、谢谢大家

我的英语说得很好,但不是我的主要语言

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯、

    我认为 Energia 的示例软件已经加载到闪存中。 确保正确配置了引导模式开关。

    Energia.nu/.../

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复、我是否需要选择切换配置以获取模式(禁用 TRST 并启用爬虫程序 GPIO)的模式?
    我的意思是、要成功地对电路板进行编程、配置必须处于 EMU 模式(启用 TRST 开关)、如果是这样、我将对其进行检查并尽快答复结果、就像我回家一样。

    谢谢大家
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我发布的链接提供了有关如何设置电路板以进行 Energia 闪存编程的说明:

    [引述]

    S1:引导模式开关

    引导模式开关为3个开关、用于控制 Launchpad 的模式。 使用 Energia 上传程序时、引导模式开关应处于 SCI/UART 模式(向上向下向上)。  这允许 LaunchPad 与计算机进行串行通信。

    下表显示了不同的引导模式及其配置。

    1 =已上电   0 =已下电

    S1. GPIO34 GPIO37 TRSTn
    开关 1 2. 3.  功能
    模式 EMU X X 1 仿真启动
    模式0 0 0 0 并行 I/O
    模式1 1 0 0 SCI/UART
    模式2 0 1 0 等待
    模式3 1 1 0 GetMode

    [/报价]

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它可以正常工作唯一奇怪的是、第一次电路板没有获得配置、然后我更改为模式3获取模式、然后开始工作、感谢 Tommy 的帮助