This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:下冲输入超过绝对最大额定值下限(&quot);输入电压"

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665883/tms320f28377s-input-of-undershoot-exceeding-the-lower-limit-of-the-absolute-maximum-rated-input-voltage

器件型号:TMS320F28377S

大家好、

我的客户认识到、下冲输入超出数据表中列出的绝对最大额定"输入电压"的下限(-0.3V)已超出保修期。

请告诉我以下内容。

我认为钳位二极管存在于 IO 端口。

我想知道可以在假设未进行此操作的情况下输入的参考值。

在客户的系统中、器件的输入电压可能为-0.475V、持续1.32nsec。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sasaki:

    -0.3V 是基本上不会传导电流的电平。

    在-0.3V 之后、问题是"电流有多大?"。 这主要取决于引脚上的串联 R。

    例如、如果我们假设一个完美的二极管开关在0.3V 之前不导通任何电流、然后无限电流>0.3V、如果引脚具有50 Ω 串联端接电压且电压为-0.475、则最大钳位电流为(-0.3--0.475)/50 = 3.5mA。 最大钳位电流规格为20mA (器件的总电流)、因此只要仅在一个引脚上发生、这可能是正常的。

    以上是最坏情况。 实际上、二极管阈值不会非常低(即使在最坏情况下的电压、温度和工艺中)、并且它不会在阈值电压下传导无限电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Devin - San、

    感谢您的支持!
    我明白了!

    此致、
    Sasaki