This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35M52C:我能否将 GPIO128控制分配给 M3侧

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666211/f28m35m52c-can-i-assign-gpio128-control-to-the-m3-side

器件型号:F28M35M52C

您好!

我们基本上首先将硬件和 PCB 置于我们的面前。 硬件人员已将 GPIO128分配给用于热拍指示器的 LED。 我不知道如何让 C28将引脚重新分配到 M3侧。 有可能吗? 手册不是很清楚。 它只是说、默认情况下、GPIO128由 C28控制。

谢谢、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    GPIO128不能分配给 M3。 "图6-17. 器件手册中的 AIO_MUX1、AIO_MUX2和 GPIO_MUX2上的引脚复用"显示 GPIO128至 GPIO135仅连接到 C28x 侧。 您需要更改连接或使用 IPC 方法将消息从 M3发送到 C28x 以切换此引脚。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vivek。 我怀疑是这样。 只是需要确认。

    Robert。