This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:SVM 最大逆变器输出电压

Guru**** 2961750 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/663502/tmdshvmtrinspin-svm-max-inverter-output-voltage

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

我 将 insta-spin 高电压电机套件与 建议的交流感应电机以及其他几个定制电机配合使用。  我发现我必须显著增加输入交流电压、以补偿我认为逆变器级能够通过 SVM 输出的最大输出电压。  

我想我会仔细研究基础知识、并希望从论坛获得一些关于我是否在这里走正确道路的指导...

我发现、为了匹配直接连接至3ph l 交流线路电压时我可以从每个230VAC 电机中获得的速度-扭矩曲线性能、我必须确保在运行 instaspin 驱动时、我的直流链路上具有大约390VDC。

对于390VDC 链路...我应该能够生成哪种三相线间(l-l)电压...将直流链路除以2 (乘以0.5) 以获得最大 L-n 峰值、除以 sqrt (2)以获得 L-n rms、 然后乘以 sqrt (3)得到 l-l rms = 238VAC 3ph l-l (好吧、这似乎是合理/可信的)。

因此、如果我想使用 进入整流器的单相线路电压来运行此3ph 230VAC L-l 电机、这是一个问题、因为您只能生成 ~325VDC (而非390VDC)的直流链路电压。  使用325VDC 时、逆变器应能够生成...325 * 0.5 / sqrt (2) * sqrt (3)= 199VAC 3ph L-L  这太低了。

即使套件的前端有一个三相整流器、提供230VAC 3PH L-l 仍然是同样的问题...直流链路将是~325VDC

但是、我还没有尝试过调制概念(共模电压可以上下移动以允许更大的线路电压、对吧?)。  因此、如果我正确理解了这一点...使用325VDC 链路、我应该能够生成... 325 * 0.6666 / sqrt (2)* sqrt (3)= 265VAC 3ph L-L  这是真的吗? 使用高压套件? 使用带交流感应电机的 Motorware?

是否有人可以使用交流感应电机并借助现有的 insta-spin 硬件/软件版本和高电压套件确认此过调制功能是否正常工作?

这需要 Insta-spin 实验中讨论的电流估算模式?  这些功能是否使用具有当前 Insta-SPIN 硬件/软件版本的交流感应电机?

在 ACIM 案例中使用哪些实验/模式会令人困惑。

我正在尝试避免整流器级中使用升压/PFC 电路。  任何人都可以在此处分享任何指导/经验?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有实验都可以支持 PMSM 和 ACI、使用 lab02b 识别 ACI 电机以获取参数和卸载电流。
    2. OVM 可以将峰值占空比提高到100%、从而使用直流总线电压。 您可以参阅 lab10a for OVM、并在其实验指南中获取更多说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 Yanming 的回答、我认为我的思考过程是正确的。

    我已经对实验10a 执行了初步测试。  

    电机电流受到监控。  我看到电流中出现大尖峰。  有时、只需硬件强制关闭逆变器级即可。

    我确实找到了这篇文章、论坛成员 Paul Rouviere 发现、降低电流环路的增益有助于降低尖峰...

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/902/t/513400#pi316717=2

    我将电流环路 P 降低了一半、我将项增益。  我能够达到比初始测试更高的速度、但仍然看到电流尖峰...

    论坛成员的经验是、我应该继续降低电流环路的 P 和 I 项的增益、还是可能存在噪声电流读取是否会触发电流环路以实现620uS? 然后自行校正?

    我使用的是最小 PWM 宽度= minWidth_microseconds = 2.0的默认值

    建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否检查 gMotorVars.vs、其计算方法如下? 如果 gMotorVars.vs 等于 USER_MAX_VS_MAG_PU、则可能必须增加直流总线电压或实施磁场减弱控制(减小磁电流)。

    //按单位读取 Vd 和 Vq 矢量
    gMotorVars.Vd = CTRL_getVd_out_pu (ctrlHandle);
    gMotorVars.VQ = CTRL_getVq_out_pu (ctrlHandle);

    //计算向量 vs 以标么值表示
    gMotorVars.vs =_IQsqrt (_IQmpy (gMotorVars.vd、gMotorVars.vd)+_IQmpy (gMotorVars.VQ、gMotorVars.VQ));

    您是否使用 lab02b 识别电机参数并在 user.h 中更新这些参数? 哪个实验室项目是您的参考或测试项目? 测试时在电机上添加了什么负载?