主题中讨论的其他器件:DRV8301
大家好、
我想知道是否有人遇到了 F28035上 PWM 输出的以下问题: 我可以为电路板加电并在我的 PWM 引脚上获得非常微弱的信号(mV 范围)。 然而、PWM 输出上连接了 LED 指示灯、并且按照我对其编程的顺序点亮它们。 我还有一个开关用于增加占空比、另一个开关用于降低占空比。 当我使用开关来更改占空比时、LED 会按预期响应、但具有相同的低 mV 范围电压。 但是、如果我按下电路板上的复位按钮、MCU 会重新启动、并且 PWM 信号在预期的电压范围内运行。 如果有人对 PWM 输出有这样的问题、您能给我启迪吗? 我已经尝试解决这个问题了一段时间。 我能想到的唯一原因是 MCU 坏了。 如果是、您有没有任何人曾经历过 PWM 导致 MCU 损坏的情况? 我担心这可能也是电路板的布局问题、但不确定。 谢谢你。
-Brandon