This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:器件锁定

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666323/tms320f28069-device-locked

器件型号:TMS320F28069

您好!

由于写入闪存时出现"错误-1015"、我参考了以下内容。

C28x 器件已锁定
software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

在引入的 E2E 中、似乎涵盖了 F28335 Delfino、但是否也会 应用 F28069 Piccolo?

此致、
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 C2000器件的 JTAG 连接错误都是通用的。 大多数情况下、用户必须更换器件(MCU)才能收到此错误消息。

    此致、
    Gautam