This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:是否有用于 Piccolo 的 SPI 库?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS37157, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/666066/tms320f28027-is-there-an-spi-library-for-piccolo

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件: TMS37157controlSUITEC2000WARE

您好!

我想知道是否有用于 Piccolo micro TMS320F28027的 SPI 库。 似乎有 TMS37157、但 C2X 没有它、除了基本寄存器访问。

我确实有 SPI 工作、但我想将其概括为顶部有更多的协议层。

此致、

Vlad P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vlad、

    controlSUITE 或 C2000ware 中提供了 SPI 驱动程序。 您是否已经检查过它? 如果是、则所有这些都是可用的。

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    借调 Gautam 的答案。 如果您查看 device_support/F2802x 中的驱动程序示例、您将看到几个使用 SPI 驱动程序的示例。 这是一个相当低级的驱动程序-我们目前没有您可能正在寻找的更抽象的 SPI 驱动程序。

    惠特尼