This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:controlSUITE F2806x_CpuTimers.c

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665808/ccs-tms320f28069-controlsuite-f2806x_cputimers-c

器件型号:TMS320F28069

工具/软件:Code Composer Studio

F2806x_CpuTimer.c 文件中的函数 ConfigCpuTimer()  

PeriodInClocks =(long)(Freq * Period);

是否应将其转换为 Unit32而不是长整型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    PeriodinClocks 的大小是相同的、因为 long 是32位的、它不应对结果产生任何影响。正确的是、该乘积的结果应该已经被转换为 uint32。 我将会提交一个错误以更改该值。 有关数据类型的更多信息、您可以查看编译器的用户指南。

    www.ti.com/.../spru514k.pdf

    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据头文件、UINT32为无符号长整型

    typedef unsigned long uint32; 

    唯一的区别是长整型的正范围仅为2^31-1而不是2^32-1。  我怀疑 Freq*period 会是如此之多。