Thread 中讨论的其他器件:TMDSECATCNCD379D、 controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我希望你能帮助我。
我对映射 CCS 中的输入和输出有疑问。 我已经映射了 SSC 中的对象、如下所示:
因此、我的对象中有不同的数据类型。
现在、如果我按照说明操作、我必须在 CCS 中修改我生成的.c 文件中的函数:
在这种情况下、指针 pData 是一种 UINT16。 如果程序执行"pData++"、则指针的地址会移动到下一个16位存储器、但变量***_Enable0x7000的长度仅为8位、下一个变量***_Power0x7001.PWR1也位于该地址中。 ´不适合 TwinCAT 中的存储器地址。
例如:
我在 TwinCAT 中写入:
***_Power0x7001.PWR1 = 1
现在查看 CCS 结果,***_Power0x7001.PWR1仍为0,但我的第一个变量***_Enable0x7000已更改
1在***_Enable0x7000 --> hex 的下8位中设置:0x0100。
我的问题是、如果 pData 只能通过一种数据类型进行映射、如何处理多种数据类型的映射。 我是否必须将所有变量更改为一种数据类型? 如果是这样、在项目的下一步中、我需要浮点、因此 pData 应该是 uint32、我的所有变量也应该是。
此致
Willi Konrad