This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用十六进制文件通过闪存 API 函数对闪存进行重新编程时出现问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664893/problems-with-re-programming-flash-using-hex-file-through-flash-api-functions

主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的 TI:

当我使用 UniFlash 将 Hex 文件直接编程到我的 F20854M 时、效果很好。 由于我的应用稍后需要固件更新、我需要使用 FlashAPI 函数对我的闪存进行重新编程。

因此、我需要对十六进制文件进行解码、以确保所有数据都适合正确的地址。 然后、我擦除所有闪存扇区并对闪存重新编程。 但它不起作用。 因此、我从 F28054M 读取所有存储器数据和相应的地址、以查看我解码的十六进制文件是否存在任何不匹配。 我发现它们完全相同。 但它不起作用!

然后、我使用 CCS 和 UniFlash 将完全相同的十六进制文件编程到 F28054M 中、并使用 UniFlash 和 CCS 的存储器浏览器读取其存储器。  

我发现在被编程后、有一个额外的字"FFF"被添加到原始的十六进制文件中、使其正常工作。

如果不将这个随机的"FFF"添加到它的原始十六进制文件中、我的程序将无法运行。  

 是否有任何关于在使用 UnifFlash 进行编程后内存中为什么会出现随机字"FFF"的想法? (它导致其余的字移向右 A 位置、并且它的峰化效果良好)

另一方面、我对相同的十六进制文件进行解码、并将完全相同的数据编程到其地址、但它不起作用! (由于缺少随机"FFF")???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    如何生成 hex 文件?

    我相信在 CCS 中、您使用 COFF 文件进行编程、在 Uniflash 中、您使用的是十六进制文件。 我是对的吗?

    此致、
    曼诺伊