This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:Uniflash422:"程序加载后运行目标"请记住

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665575/tms320f28377d-uniflash422-run-target-after-program-load-to-remember

器件型号:TMS320F28377D

>>
上一个主题:
TMS320F28377D:Uniflash421:设置与实用程序:C28xx_CPU2:计算校验和>>错误
<<


您好!

感谢您在2017年11月23日凌晨3:48在上面的主题中发帖。

是否可以询问请求"记住我的设置"功能的状态,以取消选中"加载程序后运行目标"的设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki-San、

    如前所述、我们为本季度确定了校验和的优先级并发布了该版本。 感谢您确认它对您有效(在您提到的帖子中)。

    关于"记住我的设置"功能、请取消选中"加载程序后运行目标"的设置:我之前提交了一个 TT、将在2018年年中实施。 希望这可以。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vamsi、
    谢谢你。 我们期待着这一实施。