This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SCI 引导 ROM 支持

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665623/tms320f28377s-sci-boot-rom-support

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好,  

我需要     使用 SCI 通过 ROM 引导对 F28377S 进行编程。    PC 上的哪个软件 可以处理此问题?   

理想情况下,我希望 开源软件 能够自定义。

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科伦坡

    您可以考虑  

    (或)

    \utilities\flash_programmers\serial_flash_programmer

    此致、

    曼诺伊