This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:正在读取修订版本号和修订日期地址

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665703/tms320f28377d-reading-revision-number-and-revision-date-addresses

器件型号:TMS320F28377D

您好!

我正在  项目中使用 TMS320F28377D Delfino 控制器。 我运行 sci 示例项目(sci_echoback)、它正常工作。 现在、我想从微控制器读取修订号和日期。 它在数据表中指出

起始地址 结束地址 内容
0x003F FF7A 0x003F FF7B 修订版本号
0x003F FF7C   0x003F FF7D 修订日期

  
  

"读取版本日期值0x0715表示2015年7月15日或7月。"

我使用以下代码将0xFC9D 读取为修订日期:

#define TO_HEX (I)(I <= 9? '0'+ I:'A'- 10 + I)...

void main (void)
{
char * msg;
char res[10];

uint16 revNr =*(uint16 *) 0x003FFF7A;
uint16 revDate =*(uint16 *) 0x003FFF7C;







res ="\r\n 修订日期:\0";scia_msg (res);res =*(uint16 *) 0x0003FFF7C;res ="(res = 0x0003[hex);res = 0x0002]'(rf = 0x0003[hex = 0x0002]'(rev);res = 0x0002]'(r[e2]'(r](r[e2]= 0x0002]= 0x0002]'(rev);res = 0x0002]&

Res[5]= TO_HEX ((((revDate >> 4)& 0x000F));
res[6]= TO_HEX ((revDate & 0x000F));
res[7]='\r\n';

res[9]='\0';

scia_msg (res);
} 

我认为第一个半字节 F 没有被使用。 第二个半字节 C 表示月份(12)。 但什么是9和 D?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mubin、

    修订号和修订日期都应该是16位位置。  修订版本号将位于0x003FFF7A、修订名称将位于0x003FFF7B。  我们将相应地更新文档。  感谢您报告您的调查结果。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不明白。 您提到的地址已经在第622页的参考手册中。 每个都是16位、对吧? 然后地址0x003FFF7A 和0x003FFF7B 属于修订号、地址0x003FFF7C 和0x003FFF7D 属于修订日期。 是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mubin、

    文档不正确。 修订版本号仅驻留在0x003FFF7A (16位)、修订日期驻留在0x003FFF7B (16位)。 在文档中(这是错误的)、提到的修订版号位于0x003FFF7A 和0x003FFB、总共为32位。 修订日期为0x003FFF7C 和0x003FFF7D 时也是如此、文档中暗示修订日期为32位。

    此致、
    Joseph