This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:具有大量 IO 的 TMS320F28335

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665362/tms320f28335-tms320f28335-with-larger-amount-of-ios

器件型号:TMS320F28335

您好!

我的客户在我们的一些原型中使用了 F28335 Delfino 系列器件和实验套件板。 他已经对该器件有了一些经验、不想真正更改平台。

现在,他们有一个新项目,需要更多的数字(>50)和模拟(>30) IO。

请建议我们在 TI 产品系列中提供哪些可能的选项。 IO 数量越大可能是主要问题、所有其他功能都应该与 F28335 ( 或更高版本)相似。

谢谢、

Shahaf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shahaf、

    它们可以查看 F2837xS @

    有一个大得多的 BGA 封装可以满足它们的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议使用单独的 FPGA 或 IO 扩展器、例如 TCA9539QPWRQ1。 对于模拟 IO、请使用外部 ADC 芯片或模拟多路复用器、例如 CD74HCT4067QM96Q1。