This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:通过 SPI 支持 TMS320F28335的 DAC 5724的示例代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665648/ccs-tms320f28335-sample-code-for-dac-5724-with-tms320f28335-via-spi

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 Sirs:

我有一个需要8路模拟输出的应用、它必须由 TMS320F28335 SPI 接口驱动。

我从 Analog Devices (模拟器件)中选择 AD5724器件,即用于将数字电压转换为模拟电压(DAC 5724)。是  通过 SPI 提供带有 TMS320F28335的 DAC 5724的示例代码。请向我推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们没有任何与 DAC 5724配合使用的示例代码。 但是、我们确实有一些示例项目、例如 SPI_loopback、可用作编写代码的起点、以 DAC 特有的格式发送数据。