This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:延时功能 DELAY_US (A)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665167/ccs-tms320f28035-time-delay-function-delay_us-a

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我很好奇、在加载到 ROM 时、我需要做些什么才能使用 Code Composer 示例中的 DELAY_US (A)函数。  我得到以下错误并认为它与此函数相关:

警告:创建不带 SECTIONS 规范的输出段"ramfuncs"

 

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon

    这实际上不是错误、而是警告。 问题是、函数放置在特殊的存储器段"ramfuncs"中。 在其源文件中命令放置。

    在运行时、必须使用"memcpy"函数将该段从闪存复制到 RAM。

    请看一下本主题中的第二条消息、如果这有助于:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    如果您对此有后续问题、请告知我们。 如果没有、请将 Disona 的回复标记为已解决。 谢谢。

    Disona、感谢您的回答。

    此致、
    Elizabeth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪诺纳

    感谢您提供参考。 我找到了实现延迟功能所需的一切。

    -Brandon