This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:使用 SCI 的 Modbus 实现

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665376/ccs-tms320f28335-modbus-implementation-using-sci

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

请所有人解释如何使用 TMS320F28335中的 SCI 块来实现 Modbus 通信。 我使用的是 Delfino F28335控制卡及其坞站 R2.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sheshil、

    请参阅以下帖子:

    e2e.ti.com/.../262830 、位于 F28335

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken