This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:错误1015 C28035

Guru**** 2591080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665116/ccs-tms320f28035-error-1015-c28035

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我遇到此错误1015 @0x00。 从帖子中、我发现器件已锁定。 我尝试 Uni 刷写它、但它在解压期间显示了相同的错误0x15。

那么、我如何解决它。 我无法将其连接到28035。  

我还尝试将模式更改为等待模式和获取模式!  请帮帮我。 我曾在很多帖子中发表过很多帖子、但没有一个解决方案能帮助我!

谢谢!

此致

Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sagar

    首先需要确认以下几点:

    1. 您提到您已尝试等待引导模式、GPIO34和 GPIO37的状态是什么? 必须根据 TRM 正确偏置这些引脚。 一旦偏置、您需要关闭器件电源并为其加电。 完成此操作后、尝试连接到器件。
    2. 执行上述步骤后、您需要通过输入用于锁定设备的密码来解锁设备。
    3. 只有完成上述步骤后、才能使用 Uni Flash 更改 Flash 的状态。

    如果您已按照步骤操作、但仍然看到错误、请分享您在连接时看到的错误的屏幕截图以及使用 Uni Flash 工具时看到的错误。 还共享 CSMSCR 的内容。

    谢谢

    Nabil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现它是 JTAG。 JTAG 连接松动。 我更换了 JTAG、它工作正常。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到它的工作。

    谢谢
    Nabil