This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如果需要16 EMIF 总线的电阻器上拉

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/661717/tms320f28379d-if-need-resistor-pull-up-for-16-emif-bus

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我要将 SDRAM (器件型号- AS4C4M16SA-6BIN)连接到 MCU (器件型号- TMS320F28379DZWT)、

我需要知道是否 有必要为16个 EMIF 数据总线连接上拉电阻器、我在 SDRAM 中用于读取和写入。

 如果您  有、请将 DSP 连接到 SDRAM 的参考设计发送给我。

提前感谢。

Shai。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 您有任何进一步的疑问、请参阅此应用手册并告知我。

    此致

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您是否能够在应用手册中找到所需的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、非常感谢您的帮助。

    此致、
    Shai