请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M 您好!
我是斯里兰卡的一名研究学生。 在我的项目中、我必须在5个 Launchxl-f28069M 开发板之间进行通信。 每个转换器都处理电源转换器单元(典型降压、升压和少数隔离式全桥电路)的接地级控制和监控。 连接系统遵循主从架构。 每个电路板都充当从器件。 基本上、每个电路板测量几个端子处的电压和电流并将其发送到主器件。 另一方面、根据测量主器件、将操作点(PI 控制器的参考点)发送到从器件。
为了完成此任务、我计划使用 I2C 协议、因为器件寻址功能。 我还在使用 SolidThinking Embed 软件包进行编程(图表到编码)。 作为一个测试程序、我尝试在两个 LaunchPad 之间进行通信、下面的图表用于根据软件生产商提供的示例进行发送和接收操作。 但是、我对配置设置有一些问题。 如果有人能给我一个有益的建议来澄清这些问题,那将是一个巨大的支持(高度赞赏一个逐步指导)。
活动的执行方式如下。我的最终目标是根据主器件发送的命令、改变一个板(从器件)上两个 LED 交替闪烁(GPIO 34和39)。 前三幅图显示了发送终端设备(主设备)的设置