This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28069:套件详细信息

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28069, TMDSDOCK28069, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665189/tmdsdock28069-kit-details

器件型号:TMDSDOCK28069
主题中讨论的其他部件:TMDSCNCD28069controlSUITE

您好!

TMDSSOCK28069套件包括 TMDSCNCD28069控制卡。

 TMDSCNCD28069控制卡中未使用哪种封装和器件?

您能否提供 TMDSCNCD28069控制卡中未使用的完整器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    TMDSCNCD28069和 TMDSDOCK28069产品页面(请参阅左侧的链接)提供了订购套件时包装盒中放入物品的详细信息。

    每个电路板的原理图、物料清单和其他信息可在 controlSUITE 中找到:
    /controlSUITE/development_kits~实验套件/实验套件-HWdevPkg/
    /controlSUITE/development_kits~controlCARD/CC2806xHWdevPkg/R1_1/


    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经检查了这些文件夹。 有两个文件、一个是 BOM、另一个是信息表。

    在信息表中、为控制卡提供了图像。 图中的部件号是 X320F28069PZA。

    在签入 BOM 时、它被称为 F28069U (TI) SMD (LQFP-100)。 哪一个是正确的?

    该器件中有一个原理图 PDF、没有提到 F28069U-PZPS。 根据 TI.com、此器件为 HTQFP | 100。 其中、给定器件号的 BOM 中为 F28069U (TI) SMD (LQFP-100)。

    您能否提供正确的完整器件型号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    controlCARD 上使用的器件型号是 TMS320F28069UPZT。

    在 F2806x 系列器件投入生产之前、使用了预量产器件。

    ===

    请注意、controlCARD PCB 上的封装包含一个 PowerPAD。  因此、我们应该在该板上使用类似 TMS320F28069UPZPS 的器件。

    在使用 PowerPAD 封装而器件不使用时、可靠性风险极小、但对于在实验室环境中使用的 EVM 而言、不会产生过大的风险。


    谢谢、
    Brett