This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665091/compiler-tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:TI C/C++编译器

你(们)好  

我正在使用以下代码,以及如何在执行之前清除以下代码的寄存器值。

ECanaShadure.CANGIF1.all = ECANaRegs.CANGIF1.all;
   ECanaShading.CANGIF1.bit.GMIF1 = 1;
   ECANaRegs.CANGIF1.all = ECANaShadure.CANGIF1.ALL;

谢谢!

此致、

RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM、
    很抱歉、您的问题不清楚。 您是否询问如何避免无意中清除位、尤其是通过写入1来清除的位? 如果是、您可以将影子寄存器初始化为0。

    请在另一个注释中选择有意义的主题帖。 这将使未来的搜索更容易。 您的帖子将器件型号作为主题标题。