This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何在 CCS 7.3中感应软件中断

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665175/ccs-tms320f28379d-how-to-induce-a-software-interrupt-in-ccs-7-3

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在尝试使用 TMS320F28379D 配置和使用软件中断。 根据技术参考手册、CPU 中断向量声明用户1 -用户12是用户定义的软件中断。 初始化用户中断后:

PieVectTable.User3 =&User3_ISR;

中断空 User3_ISR (空{

…μ A

除非使用以下陷阱命令、否则无法运行中断:

asm (" INTR User3_ISR");

这会导致该中断在任何硬件中断的情况下立即运行。 我认为我需要使用以下命令:

asm (" INTR User3");  

它应将中断标记为就绪。 但是,User3会导致编译错误。 但是、CPU1计时器中断的以下命令有效:

asm (" intr INT13");

我出了什么问题?

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、INTR 只能与 INT1-INT14、DLOGINT、RTOSINT、NMI 和 EMUINT 一起使用。 对于 User3、您将使用 trap、特别是 asm (" trap #22)。

    如果您还没有、请查看《CPU 和指令集参考指南 》中的相关信息:www.ti.com/.../spru430

    惠特尼