This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:电源套件解决方案适配器中的 PSFB 拓扑

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665016/tms320f280049-psfb-topology-in-powersuite-solution-adapter

器件型号:TMS320F280049
Thread 中讨论的其他器件:powerSUITE、 controlSUITE

在 controlSUITE 的 powerSUITE /解决方案适配器部分下,我看到有一个 PSFB 拓扑,标签为“即将推出”。

请告诉我何时发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    作为一项更新、我们将数字电源解决方案从 controlSUITE 迁移到数字电源 SDK、

    目前、我们没有包含 PSFB 的承诺计划、它已列入我们的待办事项列表。  

    因此、我们实际上删除了 Digital Power SDK powerSUITE 页面中对 PSFB 的引用