This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:可以#39;t 编译 Simulink 自动生成的代码。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CGT, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/662635/ccs-f28m36p63c2-can-t-compile-an-auto-generated-code-from-simulink

器件型号:F28M36P63C2
Thread 中讨论的其他器件:TI-CGTcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在使用 CCS7时遇到一些问题。 我想修改由 Simulink 生成的代码、但我遇到编译错误。

 错误:选项--heap_size 缺少其参数"大小"

有人能帮我吗?

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在 CCS 中提供显示所用命令和响应的控制台输出?

    -Sudharsan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、感谢您的回答

    Ordre1_castSPI.bat 查看所有

    C:\MATLAB \Ordre1_castSPI_ERT_RTW>CD。

    C:\MATLAB \Ordre1_castSPI_ERT_RTW>如果"All"="("C:\PROGRA~1\MATLAB~1\bin\win64\gmake"-B -f Ordre1_castSPI.mk All)否则("C:\PROGRA 1\win64\gmake"-B -f ORdre1_mspi.mk)否则("C:\win64\winSPI 1-rmandrmall\win64\r)
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_spi.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/MW_SPI.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_c28xspi.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/MW_c28xSPI.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_c28xgpio.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/MW_c28xGPIO.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_c2000spi.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/MW_c2000SPI.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_c2000gpio.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/MW_c2000GPIO.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_c28xx_board.obj mw_c28xx_board.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=mw_c28xx_cSL.obj mw_c28xx_cSL.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=Ordre1_castSPI.obj Ordre1_castSPI.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=Ordre1_castSPI_data.obj Ordre1_castSPI_data.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=c28M36xBoard_Realtime_Support.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src/c28M36xBoard_Realtime_Support.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_CpuTimers.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_CpuTimers.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_DefaultIsr.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_DefaultIsr.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_GlobalVariableDefs.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/source/F28M36x_GlobalVariableDefs.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_PIECTRL.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_PieCtrl.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_PieVect.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_PieVect.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_sysctrl.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_SysCtrl.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file=F28M36x_usDelay:C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_usDelay.asm
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/bin/cl2000 -s -v28 -ml --float_support=fpu32 --output_file=F28M36x_StartCode.obj /ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_CodeStartBranch.asm
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_dma.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_DMA.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=F28M36x_adc.obj C:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/source/F28M36x_Adc.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=profiler_Support.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src/profiler_Support.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=c28M36xSchedulerTimer0.obj C:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src/c28M36xSchedulerTimer0.c
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.LTS/BIN/CL2000 - COMPILE_ONLY - LARE_MEMOR_MODEL - silic_VERSION=28 - define ="LARGE_MODEL "-1.LTA/INSES/INES/INES/INS"-GR/INESD280x~-1/INESD20X"~-GR/FR/INES/INES/INES/INS3C/1"/INS/CTR/FR/INES/INES/INES/INES/INES/INES/1-C/1M/CL~-1/TR/INESP2801/INESP280/I~-GR/INESD20X"~~~-1/T/2801/IN float_support=fpu32 -DMW_SPI_A -DMW_SPISTE_SELECT_SPI_A -DMODEL=ORDIDRAT1_SSTP=0 -DNESTEST=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMTRENTR_0 -DMACT_TRENTRENTR_0 -DMUSTRENTRENTR_ENTREM_ENTREM_ENTR=0 -DMUSTREM_TRENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREM_ENTREMPT_ENTREM_ENTREMPT_ENTRIP=0 -DMINTR_TREMPT_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_ENTREMPT_0 -DMINTRIP_ENTR_TREMPT_0 -DMENTRIP_ENTRIP_0 -DMINTREMPT_TRIP_0 -DMTRENTREMPT_ENTRIP_ENTR_0 -DMINTRIP_0 -DMINTRIP_TR_/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/inc~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src~~~~~/MATLAB/Ordre1_castSPI_ert_rtw~/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/svd/include -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/src -ic:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/inc -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_common/include -ic:/ti/controlSUITE/device_support/f28m36x/v208/F28M36x_headers/include -output_file=ERT_main.obj ERT_main.c
    "ERT_main.c"、第55行:警告:预处理指令预期结束后的额外文本
    "###创建独立可执行文件"../ORdre1_castSPI.out"..."
    C:/PROGRA~3/MATLAB/supPOR~1/R2017b/3P778C~1.ins/TIC200~1.ins/TI-CGT~1.mW/bin/cl2000 -z -ic:/progra~3/MATLAB/supPOR~~~~1/R2017b/3p_spi_sdram_1.mb_spi.m_sdram_1.m_spi_parb_1.m=1m_spi_spi_spi_ram_spi_spi.m.sdorm_1.m_zh-spi_scrb.m_spi_spi_spi_spi_spi_spi_spi_spi_b.sdorb.sdorb.mp.mp.mp.pr-m.mp.ip_r.ip_1m.m.ip_r.ipt.m.m.ipt.ipt.m.m_r_r_r.ip_r.ipt.m.m.ipt.ipt_r_r_r_r.ipt.m /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src/c28M36P63C.cmd /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000_concerto/src/c28M36xPeripherals.cmd /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tic2000/rtlib/IQmath_fpu32.lib
    错误:选项--heap_size 缺少其参数"大小"
    gmake:***[./ORdre1_castSPI.out]错误1.

    C:\MATLAB \ORdre1_castSPI_ERT_RTW>回显 make 命令返回错误2
    make 命令返回错误2

    C:\MATLAB \Ordre1_castSPI_ERT_RTW>AN_ERROR_occurred_During_the _call_to _make
    'an_error_occurred_during _the_call_to _make' n'est pas reconnu en turant que commandde interne
    ‚外,不执行程序,例如“可编”或“非出纳员”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应该根据程序需求使用一些堆值来指定 heap_size。

    在 CCS 中打开项目、然后右键点击项目名称->显示构建选项->链接器->基本选项->堆大小(应指定)。

    谁创建了此项目? 这是您创建的还是自动生成的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是 Simulink 自动生成的代码。 因此、我从 CCS 中的现有代码创建一个项目、但我没有链接器选项...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Antoine、您好!

    您一定要 联系 MathWorks 技术支持 -这是一个面向 MathWorks 的问题。

    谢谢、

    -Brian

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    好的、我认为这是一个 CCS 编译器问题。 问题可能出在 Matlab 生成的".bat"文件中?

    无论如何、我将在 Matworks 论坛上提问。

    谢谢、

    Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在自动生成的文件(.cproject)中找到 heap_size 值。 值为1024、但在控制台脚本中没有 heap_size 的值、而栈值与自动生成的文件相同...
    我不明白为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您正在运行.bat 文件 DOS 命令提示符。 heap_size 在这里不可见。

    请考虑在 MATLAB 命令提示符下运行或将工程导入 CCS Studio 并进行编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要解决该错误、您必须将 CCS 版本升级到7.4而不是7.2 (在我的情况下)

    我想这是 TI 的问题。

    祝你度过美好的一天