This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:F2837xD EMIF 连接到 SDRAM

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/665251/tms320f28375d-f2837xd-emif-interfacing-to-sdram

器件型号:TMS320F28375D

您好、查姆斯、

我对 EMIF 有疑问。

我看到 TRM 的"25.3.5.2与 SDRAM 相连"。
据此、地址总线高达11位。
(查看数据表、似乎可以连接到13位。)

当我想用地址总线16BIT 和数据总线16BIT 连接 SDRAM 时、如何连接它?

例如
EM 1 A 13 (O)和 EM 1 CAS (O)
EM 1 A 14 (O)和 EM 1 RAS (O)
EM 1 A 15 (O)和 EM 1 DQM 0 (O)
EM 1 A 16 (O)和 EM 1 DQM 1 (O)
是否可以使用软件通过 GPIO 控制这些地址总线或控制总线?
请尽可能告诉我。

此致、

新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji-San、

    大多数 SDRAM 器件只有13位地址线(A0 - A12)。 您使用哪款 SDRAM 器件具有16位地址线?  

    第25.3.5.2节。 仅显示一个示例。 对于最大配置、您只需参考数据表的引脚多路复用部分。

    此致、

    Vivek Singh