This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280200:如果 F280200可以与 Beckhoff EtherCAT ET1100器件配合使用

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/664272/tms320f280200-if-the-f280200-can-work-with-beckhoff-ethercat-et1100-device

器件型号:TMS320F280200
主题中讨论的其他器件:controlSUITETMDSECATCNCD379D

尊敬的团队:

我的客户希望检查他们是否可以在未来的设计中将 F280200与 ET1100搭配使用。

您能否告知我们的器件是否支持 SPI 模式3 (如图19所示):具有等待状态字节的 SPI 读取访问(2字节寻址、2字节读取数据)

您能否在以下链接中找到 ET1100数据表并确认 F280200可以支持该数据表?

Beckoff ET1100数据表 https://download.beckhoff.com/download/document/io/ethercat-development-products/ethercat_et1100_datasheet_v1i9.pdf  

提前感谢  

此致、

Shai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    如果你能回答我的问题、我将不胜感激。  
    谢谢。

    KR、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shai,
    我们尚未使用 ET1100对 F2802x 进行分析。 我们有一个基于 F2837xD SPI 的 etherCAT 解决方案、其中 ET1100作为 ESC 通过 SPI 或 EMIF 连接到 MCU。

    我建议采用 controlSUITE 中 TMDSECATCNCD379D 套件(C:\ti\controlSUITE\development_kits\TMDSECATCND379D_V1.0)随附的 PDI HAL API 测试应用程序、并将其连接到 F2802x。 F2802x 和 F2837x 上的 SPI 应与您所寻找的用例兼容、具体而言、我的意思是、我们在 F2837x 上使用的 CLK 相位和极性配置以及 F2802x SPI 上也支持 ET1100。

    e2e.ti.com/.../637690

    另请参阅 SPI 模式问题 SPI 专家提供的上述论坛文章、了解详情。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致
    Santosh Athuru
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,
    Shai。